This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:禁用和启用 DS90UB954。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467226/ds90ub954-q1evm-disable-and-enable-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

工具与软件:

您好!
     我们正在研究 SerDes (DS90UB953TRHBRQ1/DS90UB954)、到目前为止 SerDes 已与 IMX8mplus 连接。

接口详细信息:
        2个串行器(DS90UB953TRHBRQ1)连接到1个解串器(DS90UB954)、每个共用2个通道。
         该解串器通过 MIPI CSI-2接口连接到 IMX8mplus。

         我们是否可以知道如何在不断电的情况下启用和禁用解串器?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您要启用或禁用的是什么、但假设您需要 CSI 发送器。

    请参阅以下说明