This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:通过 SGMII 连接2个 PHY

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467134/dp83869hm-connect-2-phy-over-sgmii

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

大家好!
我遇到了以下问题 DP83867E:具有背靠背 SGMII 连接的 MDI 中继器-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛。 
我有一个应用实现了 PN: DP83869HMRGZR、 我想知道在具有这种 PN 的情况下、通过 SGMII 连接两个 PHY 是否也可以正常工作。

所需应用的方框图如下所示。 两个 PHY 都配置 为在"SGMII 转铜缆"模式下工作。  

我还看到需要禁用自协商。 这是真正必需的吗?
如果是、我应该使用以下哪种绑带模式?



最后一个应用是为仅实现 SGMII 接口的现有产品创建适配器。

非常感谢您的关注。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果两侧都使用 DP83869、则背对背 SGMII 应用不需要强制速度。

    ——

    此致、

    Hillman Lin