This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:该器件是否可用作10/100/1000以太网转接驱动器?

Guru**** 2911450 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467054/ds100df410-can-this-part-be-user-as-a-10-100-1000-ethernet-redriver

器件型号:DS100DF410

工具与软件:

在通过潜在的嘈杂环境将以太网信号传递到另一块板之前、我有一项设计要求是对以太网信号进行重整。

基本上,想法是:连接器->磁性元件->(这里的东西)->.. ->(同样的内容)->另一个 

一直在将此 IC 作为执行任务的可能候选对象、但我不确定它是否合适。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS100DF410是一款重定时器、它仅能够通过 NRZ 信令锁定并支持10.3125Gbps (10GbE)和1.25Gbps (1GbE)数据速率。

    请参阅以下 E2E 常见问题解答 、其中介绍了重定时器和转接驱动器之间的区别。

    您是否正在寻找支持10/100/1000 Base-T 以太网以及 MLT-3信令的转接驱动器? 遗憾的是、我们的重定时器/转接驱动器产品系列仅支持具有 NRZ 信令的 BASE-R 和 BASE-X 以太网。 (支持 PAM-4信令的50GbE 重定时器/转接驱动器除外。)

    此致!

    卢卡斯