主题中讨论的其他器件:TCAN1043
工具与软件:
下面是数据表第8.4章的图8.4中的注释5。

这里提到了"要进入静音模式、nSTB 引脚必须为高电平、并且 EN 上必须进行高电平到低电平的转换。"
因此、如果 EN 上没有发生从高电平到低电平的转换(EN 始终为高电平)、TCAN1043将进入静默还是正常状态?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
下面是数据表第8.4章的图8.4中的注释5。

这里提到了"要进入静音模式、nSTB 引脚必须为高电平、并且 EN 上必须进行高电平到低电平的转换。"
因此、如果 EN 上没有发生从高电平到低电平的转换(EN 始终为高电平)、TCAN1043将进入静默还是正常状态?
谢谢。
尊敬的 Eric:
感谢您的答复。 我对以下情况感到困惑:
第一步:通过 SWE 计时器过去进入睡眠模式;
第2步:EN 设为高电平;
第3步:在第2步后 nSTB 设置为高电平。 时间间隔约为1.5us。
我认为、在这种情况下、TCAN1043A 将保持 睡眠模式、因为没有发生下面所述的转换。
但事实上, TCAN1043A 在测试中转换为静默或正常。
那么、 在这种情况下 TCAN1043A 将保持睡眠模式是否正确? 另外、您能想到性能的任何原因吗?
谢谢!
Paul
Eric、您好!
波形如下:
图1

图2

在图1中发生什么之前、经过 SWE 计时器进入睡眠模式。 图1红色框中的波形放大了图2。 我们可以看到 EN 设置为高电平、然后 nSTB 在大约1.5us 后设置为高电平、随后 INH 转变为高电平。
我认为图1中的 VCC 转换(意味着 TCAN1043A 的重启)与性能相关。 这是正确的吗?
期待回复。
此致、
Paul
Paul、你好!
tMODE1要求只是一个最大值。 此时间没有最小值设置、因此在某些工作条件下、1.5us 可能足以满足此处注册为序列的正确输入。 但这可能并非在所有工作条件下都是如此-在某些电压和温度条件下、1.5秒的时序可能不足以保证正确移动到正常模式。 因此、在这种情况下、我必须建议更新系统、以允许完整的20us 在 EN 和 nSTB 的边沿之间传递。
请注意、在 SWE 超时后将 nSTB 和 EN 转换为其初始状态的序列也会影响此处的要求、因为该序列没有时间限制。 在此测试中、NSTB 和 EN 在从加电到波形中看到电流点一直为低电平?
此致、
Eric Schott
Paul、你好!
我可以在图1中看到、在 Vcc 上升之前 T-40ms 内的所有信号上都有一些运动。 您是否知道这是来自另一个信号的噪声、或者在此时 EN 和 nSTB 信号也会切换。
请记住、数据表中显示的序列是额定的、目的是根据在此故障情况下数字内核的哪些部分可被访问、来保证从 SWE-SLEEP 模式转换到正常/静音模式。 这并不是唯一可用于使器件退出 SWE 睡眠状态的序列、因此这里显示退出睡眠模式的系统对我来说并不奇怪。 我的担心是、这种情况可能在所有工作条件下都不可靠、因此、我建议对系统进行修订、以便使用数据表序列、从而使行为在所有可能条件下都保持可靠。
此致、
Eric Schott