This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:此器件能否为短接至48V VBUS 提供保护?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467548/tpd4e05u06-q1-can-this-part-provide-protection-for-short-to-48v-vbus

器件型号:TPD4E05U06-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

工具与软件:

各位专家、您好!

我将此器件用于 USB Type-C SuperSpeed 信号、这些信号紧邻 VBUS 引脚、USB PD 可高达48V。

SuperSpeed 线路上还有交流耦合电容器、

借助交流耦合电容、 TPD4E05U06-Q1是否能够防止对48V VBUS 短路?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    TPD4E05U06是否放置在交流耦合电容器和 USB PD 控制器之间?

    如果是、它可以支持48V 短路条件。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,塞巴斯蒂安!

    -成