This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:引脚中的上拉/下拉电阻

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466867/tcan1145-q1-pullup-down-in-the-pin

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表中、SCLK、SDI、nCS、RXD、TXD 引脚上有上拉电阻器。

其他引脚(尤其是 nINT/SDO 引脚)如何? 没有内部上拉/下拉电阻器?

谢谢。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:  

    nINT/SDO 是开漏输出、没有内部上拉/下拉。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    感谢您的答复。

    除了  SCLK、SDI、nCS、RXD、TXD 和引脚 nINT/SDO 引脚?

    没有内部上拉/下拉电阻、正确吗?

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    正确、其他引脚上没有内部上拉/下拉电阻。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean - San、

    感谢您的回答。 我理解。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田