This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Linux 工具、用于通过 USB 从嵌入式 Linux 将固件刻录到 TUSB9261 (Raspberry Pi ARM Debian)

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467166/tusb9261-linux-tool-to-burn-flash-firmware-to-tusb9261-over-usb-from-embedded-linux-raspberry-pi-arm-debian

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

你好

我正在尝试通过 USB 通过 Linux 对 TUSB9261进行编程、但找不到文件。

查看其他帖子看起来文件需要通过 PM 发送,有人可以帮助吗?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您接受我朋友的请求。  我会跟进。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、尼乔劳斯

    您是否给我发送了 PM、因为我在接受您朋友的请求后没有看到任何内容?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已作出回应。

    此致、

    Nicholaus