This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:TCA5405RUGR

Guru**** 2932120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466832/tca5405-tca5405rugr

器件型号:TCA5405

工具与软件:

你好

有人可以帮助我使用在16 MHz 上运行的 ARM M0+对输出扩展器 TCA5405进行编程

此致、

Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIN 信号专为具有8个数据位且无奇偶校验的 UART 输出而设计。 使用10kBd 和1MBd 之间的任一波特率、并按照第4页所示排列这些位。 请注意、S0是不属于数据字节的起始位、UART 首先发送 LSB、因此字节的三个最低位中为101、数据位中五个高位。

    也可以通过 SPI 生成此信号、但您必须控制所有9个位(即、在实践中传输16位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piet:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    谢谢

    此致、

    Piet