This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:IOCTRL 寄存器(0x0461)

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466697/dp83822if-ioctrl-register-0x0461

器件型号:DP83822IF

工具与软件:

设置串联端接电阻会让哪些外部引脚受益尚不清楚。  所有 RX 引脚(RX_D0至 RX_D3、RX_CLK、RX_CTRL)   ..OR...    是否仅连接 RX_D0至 RX_D3引脚?

无论该寄存器控制哪个引脚、由于默认值为58.07欧姆、我假设在这些线路上放置额外的串联端接电阻器是一个不好的主意。  目前、我们在所有 RX 引脚上都有33欧姆的外部电阻器、我想将它们设为0欧姆。

谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我正在确认此寄存器是控制所有 MAC 引脚还是仅控制数据引脚-请预计下周早些时候提供反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    所有 MAC 接口引脚都受阻抗控制寄存器的影响。

    对于第一版设计、建议使用0 Ω 占位电阻器、以便在需要时进一步调整串联电阻。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经指定在 RGMII 模式下使用 DP83822。  因此、从 PHY 的角度来看、它驱动以下行: RXD0至 RXD3、RX_CLK 和 RX_CTRL。  总共六条线路。  串联端接仅在将电阻器放置在驱动器旁边时有效。  我希望此寄存器仅控制这些引脚。

    DP83822在 TX 线路上配备串联终端电阻器是没有意义的、因为这些都是 RGMII 模式下的输入。  请仔细检查您的答案。  如果所有 MAC 引脚都具有这些电阻器、请解释它们为什么会出现在 TX 线路上。  也许 RX 电阻器是串联端接、而 TX 电阻器是并联端接?  这是有道理的。

    谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    抱歉、混淆、MAC 阻抗控制寄存器仅影响 MAC 输出引脚(RX_D/CLK/CTRL/...) .

    仍建议在 TX 引脚上使用占位0ohm 电阻器、以便在需要时调整阻抗匹配。

    谢谢!

    Evan