This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:VCC = 1.8V 时的 IBIS 模型

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466943/ds10br150-ibis-model-for-vcc-1-8v

器件型号:DS10BR150

工具与软件:

您好!

我正在使用 DS10BR150模型"ds10br150.ibs"文件、通过从100MHz LVDS (200Mbps - 1Gbps)、 最小外壳/温度85C 进行扫描、使用1.8V VCC 来检查- 500MHz SI 可行性仿真。 在数据表中、建议使用3.0-3.6V 的 VCC 范围。 但我需要使用1.8V 评估该模型。

那么、您能否确认此文件是否适合用于我的仿真条件? 或者、如果此型号不适合1.8V、您可以向我推荐其他 LVDS 型号吗?

作为测试运行、  

I 扫描了 VCC 4.0V - 1.8V。 但是、所有差分摆幅电平(正输出-负输出节点)都根据 VCC 而变化。 即使是2.5V VCC 小于1.8V VCC 的情况下的摆幅也是如此。 这不是我所期望的。 需要帮助才能理解该文件。

Yanghee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanghee:

    根据我的理解、该器件的 IBIS 模型将针对 建议的 VCC 工作范围(3.0-3.6V)对器件进行精确建模。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对我来说这意味着我不应该将此模型与1.8V VCC 配合使用?  我可以得到修改后的型号兼容1.8V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanghee:

    数据表提到 器件电源电压的最小值为3.0V。 虽然器件可能在此最小值下正常工作、但 如果在低于此最小值的情况下运行、则无法完全保证数据表规格。 请注意下的脚注(1)  绝对最大额定值 找到。

    您能帮助我们理解您为什么要在1.8V VCC 下评估器件吗?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我理解你的情况。

    考虑1.8V 用于目前的可行性研究。 因此、我正在为其寻找合适的 Tx LVDS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanghee:

    感谢您的澄清。

    TI 在1.8V VCC 下没有此器件的模型。

    此致!
    David