This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:THVD1520 RS485总线协议是否需要前导码或同步字节?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468320/thvd1520-do-i-need-preamble-or-sync-bytes-for-thvd1520-rs485-bus-protocol

器件型号:THVD1520

工具与软件:

大家好、团队成员:

 我们使用 THVD1520通过 RS485连接我们的器件。 要求为3000英尺@ 115200bps。

 在 RS485总线上发送真实数据包之前、是否需要发送一些前导码字节或同步字节?

 我浏览过 RS485总线相关文章的论坛,但找不到任何讨论。 您会建议吗? 谢谢。

好的
GU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu、

    如果根据 RS -485 RS 标准正确设置、则 PHY-485可在<=100Kbps 时支持高达4000ft 的速度。 您可能无法找到任何结果的原因是、RS -485仅定义了物理层、而不定义了数据层、因为这由设计人员决定。  为了实现出色的信号完整性、我建议遵循我们的设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf

    不需要前导码字节、但如果您认为有益、可以添加前导码字节。

    此致!

    Ethan