This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:数据表上的输入电压范围意味着什么?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468194/ds15ea101-what-does-the-vin-range-on-the-datasheet-mean

器件型号:DS15EA101

工具与软件:

您好!

我需要查看 DS15EA101数据表中的电气规格。 数据表中是否列出了950mVp-p VIN 差分振幅? 或者它是单端振幅?

在将 IN+和 IN-视为直流分量(= VCM)+交流分量(=方波)时、它是否指交流分量?

如果超出幅度、请告诉我影响*1和问题*2?

*1:不推荐,因为输出波形会失真,等等
*2:不建议这样做,因为它会破坏设备,例如。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    DS15EA101输入为内部偏置、需要交流耦合。 950mVp-p 是差分振幅。  

    如果您超过最大950mVp-p、器件将不会损坏(问题2)、因为所有输入的输入电压绝对最大额定值为-0.3V 至 Vcc + 0.3V。 但是、无法保证器件功能(问题1)、因为违反了直流电气特性条件。  

    谢谢

    David