This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049H:DS90LV049HMTX/NOPB

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467869/ds90lv049h-ds90lv049hmtx-nopb

器件型号:DS90LV049H

工具与软件:

您好!

希望您做得好!

关于我之前的询问、请您确认我的以下问题!

1)我们现有的 IC 的"FIN1049MTCX"典型 差分输入阈值为"0"、IC 的"DS90LV049HMTX/NOPB" 典型 差分输入阈值为"-15"。 您能否确认在 IC "DS90LV049HMTX/NOPB"中从-15切换为0会发生什么情况? 这是否会对功能产生任何影响? 根据我们现有的 IC、切换只会在0时发生。

2) 2)请告知我们这两个表格之间的关系(如下)?

    

提前感谢。

此致、

Yazh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常运行期间不会发生差分输入、0V 或−15mV 直流电压;LVDS 驱动器将始终强制施加大于+100mV 或 −100mV 的电压。 在开关期间、信号边沿速度非常快、因此0V 和 −15mV 之间的差值 无关紧要。 如果驱动器断电或断开连接、则接收器的输入引脚通过端接电阻器短接、 电压 为0V;在这种情况下、 FIN1049的输出是随机的、甚至可能会振荡、而 DS90LV049H 保证输出一个固定值。

    2. LVDS 规范要求的阈值为 +100mV 或 −100mV;如表2所示。  DS90LV049H 实际上具有更好的阈值、如电气特性表中所示;它们与所有 LVDS 发送器完全兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有一个关于完全失效防护开路/短路或终止情况的问题。 我们是否需要用于此目的的任何额外电路、或者它是否包含在内部电路中? 此外、下表是否默认带有 TIA/EIA-644-A LVDS 标准? 虽然本手册引用了此标准、但我们现有器件的数据表中未提及此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 标准未定义失效防护行为。

    无需额外的电路。 "断开"意味着输入引脚未连接到任何地方;"端接"意味着这些引脚连接了大约100 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yazharasan:

    克莱门斯是正确的。 失效防护偏置是这款器件的一项内置功能  、可确保在接收器输入开路/短路的情况下获得定义的输出值。 LVDS 标准未对其做出规定。

    此致、

    插孔