This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468184/tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好!

在 μ µC 上具有3.3V 电源的应用中、我们使用了 TCAN1044AV...Q1。 (VIO 引脚(5)= 3.3V;VCC 引脚(3)= 5.0V)。
是否可以在仅具有5V 电源的应用中使用同一器件(TCAN1044AV...Q1)? 这意味着 VCC = VIO = 5.0V (VCC 和 VIO 引脚桥接)。
如果为 VIO 和 VCC 提供与  TCAN1044AV...Q1版本相同的5V 电压、是否存在任何限制。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jürgen

    是的、这样很好。  
    为了进一步  µC 悬空接地问题、您可以确保 I ² C 和器件接地连接正确地连接在一起、谢谢。  

    此致、

    Michael。