This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:PLL 锁定时间

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467811/ds250df230-pll-lock-time

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

能否介绍一下 DS250DF230?

我想跟进,

(1) PLL 锁定所需的时间  

(2) PLL 解锁所需的时间

在"锁定模式"和"非锁定模式"下显示。

此外、这是否会随传输速率或寄存器设置而变化?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    1.在锁定模式下(CDR 模式)、CDR 锁定时间取决于适配模式。  对于调整模式2、我们预计<100ms。

    我没有 对解锁时间的测量、但我希望它非常快、<1ms。

    2.在非锁定模式下(假设您的意思是 CDR 旁路模式)、没有锁定时间。

    CDR 锁定时间受到 CDR 分频器设置的最显著影响。  例如、由于适应时间增加、我预计10GbE (10.3125Gbps)的锁定时间超过25 GbE。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    非常感谢您的快速响应!

    我明白了。

    此致、

    Takumi