This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:有多少 LMH1219+LMH1228可通过无错运算级联

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1219, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466813/lmh1219-how-many-lmh1219-lmh1228s-can-be-cascading-with-error-free-oprtation

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1218、LMH1228

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

请告知我我的问题 bellows:

问题1。 您是否测试过 LMH1219的级联功能、

        以及使用12G/3G 色条的 LMH1228 (或 LMH1218)

        病态模式?

问题2: 如果是、我可以剪切测试结果吗?

                    12G 彩色条                        ??   级联

                    12G 病态                 ??   级联

                    3G 色条                          ??   级联

                    3G 病态                      级联

问题3。 LMH1219数据表坚持要求最大电缆长度

        情况下测量的。  

       假设采用哪种测试模式?

问题4。 如果数据表的电缆长度性能基于色条、

    是否使用病态模式具有电缆长度性能?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita:

    [报价 userid="280525" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466813/lmh1219-how-many-lmh1219-lmh1228s-can-be-cascading-with-error-free-oprtation "]

    问题1。 您是否测试过 LMH1219的级联功能、

            以及使用12G/3G 色条的 LMH1228 (或 LMH1218)

            病态模式?

    问题2: 如果是、我可以剪切测试结果吗?

                        12G 彩色条                        ??   级联

                        12G 病态                 ??   级联

                        3G 色条                          ??   级联

                        3G 病态                      级联

    [报价]

    我们尚未使用色条和病态对 LMH12918进行级联测试。  根据之前级联 LMH 器件的经验 、 级联不会对信号完整性造成严重影响。

    [报价 userid="280525" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466813/lmh1219-how-many-lmh1219-lmh1228s-can-be-cascading-with-error-free-oprtation "]

    LMH1219数据表坚持要求最大电缆长度

            情况下测量的。  

           假设采用哪种测试模式?

    [报价]

    色条- 11.88Gbps、PRBS-10、TX 启动幅值= 720mV

    [报价 userid="280525" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466813/lmh1219-how-many-lmh1219-lmh1228s-can-be-cascading-with-error-free-oprtation "]

    如果数据表的电缆长度性能基于色条、

        是否使用病态模式具有电缆长度性能?

    [报价]

    我们不适用于 LMH1219、但请检查我们的新器件 LMH1229。 我们在数据表首页上提供了有关病态性能覆盖长度的数据。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick-San、

    感谢您的回答。

    Mita