This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:TXEN 下降后的 Rx 干扰

Guru**** 2837960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466865/sn65mlvd200a-rx-glitch-after-txen-drops

器件型号:SN65MLVD200A

工具与软件:

多好的一个任务得到答案!  如何直接联系 TI?

我们 在设计中多次使用该 SN65MLVD200ADR、而且我们发现数据已损坏、因为每次 TXEN 线路在 Tx 事件后下降时、Rx 线路都会出现毛刺脉冲。

这是已知问题吗?

是否有变通办法(除了干扰该部件周围设备中的代码)?

是否有可用的更新器件?

它的器件型号是什么?

我们的设计中是否需要执行某些操作?

我继承了这个设计、并有机会对设计进行改进、因此我渴望 借此机会解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如果没有更多信息、就很难诊断此问题。 振荡的一种可能是在驱动器被禁用后的一段时间内未驱动总线时出现噪声。 您能否提供您的原理图、如何控制总线上的收发器以及接收器输入的布线?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    就其本身而言、振荡并不是振荡;这是由 TXEN 从逻辑高电平转换为逻辑低电平(即从发送模式更改为接收模式)引起的定时干扰。  它高度可重复。 如"范围屏幕图像"中所示、您提到的时间为~20ns。  默认情况下、总线处于空闲状态、所有收发器均处于接收模式监听通信。  这种干扰发生在 MCU 侧、而不是总线侧。

    TXEN 是 DE 和/RE 上的信号、在 IC 的引脚2和3处连接在一起。  对于迹线、嗯、这会发生在多个不同的位置、每个不同的位置都有其自己的迹线模式(我们使用此部件是几个位置)、并且干扰是一致的、因此常见因素是 IC、而迹线不太可能出现问题。

    通过在 Rx 信号路径中插入电阻器、我证明了干扰来源于 IC。  一位同事进行了独立测试、发现了同样的事情。  如果没有电阻器、干扰比正弦波更接近逻辑开关。  当添加了电阻器时、正弦曲线出现、这是由插入的电阻器干扰引起的寄生信号。  另外请注意、在 TXEN 下降的准确瞬间也有一个较小但仍很容易辨别的干扰。

    Rx 通过距离 IC 引脚仅有 mm 的12k 电阻被拉至逻辑高电平。  在大多数应用中、Rx、Tx 和 TXEN 直接与微控制器来往、在这种情况下、也与单板计算机设备来往。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供更新的信息。 为了进一步帮助您、请提供 A、B 信号以及 TXEN 和 RX 信号的原理图和示波器波形。

    此致、

    插孔