This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65175:SN6517

Guru**** 2928590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464332/sn65175-sn6517

器件型号:SN65175

工具与软件:

您好!  

我将 SN65用作 RS 至485数据线。  

Im 不确定我的配置是否正确、因为有时我的5V 电压上会出现一些振铃。 继电器上也是如此

有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    今天是美国的节日。 请提供一些专家反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未显示继电器。

    振铃是否与 DI/A/B 上的信号同时发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继电器位于另一端(下方)

    并回答您的问题、不、稳态时会发生扭曲。 而无需任何输入。

    5V 的电压线导致我的继电器驱动器 Q6出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则它可能与 SN75176无关。 (该原理图看起来可以。)

    我想、连接到5V 电源的其他一些器件会产生噪声、或者这种噪声会从某个并行运行的其他线路引入到5V 线路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    只是确定…… SN65176未连接到继电器右侧? 看起来您的原理图好像在120欧姆电阻器之后切断了。 如果是这样,我相信克莱门斯是正确的,因为这两个可能是不相关的。

    振铃是否会导致 RS485收发器出现任何类型的信号完整性问题?

    如果振铃不是太坏、您可以通过在5V 电压轨上并联更多电容器来平缓它。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100NF 不低? 现在 Im 检查了数据表、看起来好像它建议使用1.5uF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    100nF 不会过低。 如果振铃不是太明显、您可以在与100nF 电容器并联的 VCC 线路上添加一个1uF 或1.5uF 的电容器。  

    此致!

    Ethan