This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:状态帧、RMII 和半双工

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466833/dp83630-status-frame-rmii-and-half-duplex

器件型号:DP83630
主题中讨论的其他器件:DP83640

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 PTP 中以半双工模式检查 DP83630。 在我看来、时间戳不起作用。 阅读 DP83640 软件开发指南的第3.1.8.5节、我知道状态帧与半双工 RMII 的使用存在问题。

我只是无法从部分中理解是否存在问题、但可以以某种方式使用状态帧、或者只是不可能使用状态帧、并且我必须切换到中断和 MDIO 对时间戳的访问。

谢谢!

Alexey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、您好!

    感谢您的跟进。 我们将与团队一起检查并稍后回复您。

    ——
    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、您好!  

    [报价 userid="620385" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466833/dp83630-status-frame-rmii-and-half-duplex "]DP83640 软件开发指南第3.1.8.5节[/QUOT]

    我无法在产品页面上找到您引用的文档。 您能具体说明您在查看哪个文档吗?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    National Semiconductor 以太网 PHYTERRegistered
    软件开发指南

    版本1.96

    2009年6月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、您好!  

    感谢您澄清本文档。 第3.1.8.5节说明了在 RMII 模式下使用状态帧时、CRS_DV 信号可能无法根据 RMII 规范正确置位。 这可能会导致器件的执行不确定、因为 CRS_DV 是半双工 RMII 通信所需的信号。  

    我认为此功能应该在全双工模式下工作、因为在这种情况下、CRS 信号变得冗余。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    我的问题是、是否有可能在半双工 RMII 模式下使用状态帧。 从这份文件看来、答案似乎是否定的

    谢谢!

    Alexey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey、您好!

    是的、正确、在半双工模式下无法使用。 我相信、如果此应用需要这一点、我们较新的器件确实支持在半双工模式下启动帧检测。  

    此致!

    Vivaan