This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:测试模式通道选择

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467375/dp83867ir-test-mode-channel-select

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

在数据表的"7.6.27测试模式通道控制(TMCH_ CTRL)"中所述的表中、默认没有 RW 或 RO 指示。 我是否正确理解 TMCH_CTRL、地址0x0025为 RW?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您指出这一点。 是的、此寄存器为 RW。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-San:

    我还有一个问题。

    我通过重写 CFG1 (0x0009)执行了通道 A 的合规性测试。 我还想测试通道 B-D、因此我们要重写 TMCH_CTRL (0x0025)。 是否有重写 TMCH_CTRL (0x0025)的时间流程图?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    不确定我是否完全遵循您的问题。 只要0x0025发生变化 、并按照以下顺序操作。 不应出现以下情况:

    ——

    此致、

    Hillman Lin