This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:分立式磁性应用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467983/dp83867ir-discrete-magnetic-use

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

我计划使用分立式变压器和常见扼流圈来降低成本。

我发现 TI 参考设计中的共模扼流圈位于线路侧(Link-PP LPJG16314A4NL)。

  在 许多其他参考设计中、共模扼流圈通常位于 PHY 侧。

请给我一些建议、我应该在哪里 放置共模扼流圈。

此致、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    从功能的角度来看、扼流圈放置可以忽略不计。 但是、在磁性和 RJ-45之间具有 CMC 可以带来一些 EMC 优势。 如需更多信息、请参阅 SNLA466。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。