This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD12C-Q1:反向钳位电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD12C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468552/tsd12c-q1-reverse-clamp-voltage

器件型号:TSD12C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TSD12C

工具与软件:

大家好、团队成员:

什么是 TSD12C 的-VCLAMP 电压?

客户正在寻找具有规格的器件(+VCLAMP 低于14V、而- VCLAMP 高于-9V)。

它将用于485通信线路。

此致

Joey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    对于正/负 ESD 冲击、钳位电压将是相同的、因为这是一个双向二极管、两极击穿电压是对称的。  

    钳位电压将取决于所见的瞬态峰值电压、但要为您提供参考、8kV IEC ESD 脉冲的钳位电压将为19.4V。  

    您是否知道所用 RS 至485收发器的绝对最大总线额定值? 如果额定值高于14V/-9V、也许 TSD12C 仍可用于此电压。  

    此致、

    Sebastian