This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:ALP 设置和硬件设计文件。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468633/ds90ub960-q1evm-alp-setting-and-hardware-design-files

器件型号:DS90UB960-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: ALP

工具与软件:

大家好、我们使用 DS90UB960-Q1EVM 提供链路裕量。 在 GUI 中、该器件被检测为 DS90UH925。 我已经阅读了用户指南、其中提到要获取  DS90UB960 ALP 设置、请获取 TI 支持。 帮助我们获得正确的设置。 随附图像供参考。

还需要 EVM 的设计 FIE。 请分享相同的内容。


谢谢!
Yogesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    960 ALP 配置文件可从 TI.com 网站(网址为 https://www.ti.com/tool/ALP)获取

    运行 ALP-PROFILE-UPDATE 框架实用程序后、yo9u 是否也可以运行 ALP 可执行文件?

    此致!

    Justin Phan