This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:支持 USB 3.0控制器芯片 CM4

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468301/tusb7340-usb-3-0-controller-chip-cm4-support

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

大家好!

我当前正在寻找一个能够将 PCIe 转换为 USB 的 TI 芯片。 我需要至少2个 USB 3.0端口。 此外、USB 端口需要为 RPI CM4模块提供引导支持。 在 CM4引导到操作系统之前、需要使用 USB 端口中的引导支持。

此芯片是否能实现我想要的功能、或者针对可满足我的设计要求的芯片是否有其他推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Philip:

      我无法 打开链接。

     要获得引导支持、您需要从 BIOS 进行设置: 选择 System Configuration (系统配置)> BIOS/平台配置(RBSU)> System Options (系统选项)> USB Options (USB 选项)> USB Boot Support (USB 引导支持)。  

      或 Linux 系统。

    好的

    Brian

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、请忽略该链接。 我不知道它是如何到达那里的。

    这是 CM4 BIOS 中的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phillip:

      您能否与   RPI 确认其系统是否支持 USB 引导? 他们应该知道更多的细节。

    好的

    Brian