This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:如何断开 C_CCx 和 CCx

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468112/tpd6s300-how-to-disconnect-c_ccx-and-ccx

器件型号:TPD6S300
《主题中讨论的其他器件:TPS65987DDK》、、、 TPS65987

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我计划将其与 TPS65987DDK 结合使用。
我不想为电池断电提供支持、但由于 TPS65987似乎无法实现这一点、因此我正在考虑是否可以使用 TPD6S300实现这一点。

我想、使用 TPD6S300、我应该能够使用下图中以红色圈出的 FET 断开 C_CC1/2和 CC1/2线路。
要断开连接、是否只需关闭器件的电源(VPWR)?
红色圆圈内的开关有一个体二极管、但如果 VPWR 断开、电流是否不会从 CC1/2流向 C_CC1/2?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    如果您不希望支持电池无电连接、请勿将 RPD_G1连接到 CC1、将 RPD_G2连接到 CC2。  此连接是在 IC 外部建立的、旨在支持您确切需要支持的情况。

    TPD6S300应由 TPS65987DK 的 LDO_3V3供电。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Chuck-San

    感谢您的及时回复。

    不过、我的质询如下。
    您能回答吗?
    如何关闭内部 FET?

    [我的问题]

    我想、使用 TPD6S300、我应该能够使用下图中以红色圈出的 FET 断开 C_CC1/2和 CC1/2线路。
    要断开连接、是否只需关闭器件的电源(VPWR)?
    红色圆圈内的开关有一个体二极管、但如果 VPWR 断开、电流是否不会从 CC1/2流向 C_CC1/2?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa,

    内部 FET 无法由用户控制。  它将被关闭、直到 LDO_3V3可用、然后作为 OVP 保护器件完全自控制。

    由于器件由 LDO_3V3供电、因此在我之前介绍的连接下不会出现电池电量耗尽电阻器。  FET 上通过体二极管有非常小的漏电流、但这个电流不足以影响 Type C 协商、因为 DFP (源极)在为 Type C 协商做好准备并且系统配置为在电池电量耗尽的情况下不存在 RD 之前不会应用 RP、因此在 TPS65987DK 完成其启动之前不会有 Type C 连接协商。

    此致、

    卡盘