This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 关于 I2C 低电平:

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467306/tca9548a-tca9548a-regarding-the-i2c-low-level

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9803

工具与软件:

您好、先生、

在下面的配置中、为什么 TCA9548A 和从器件之间的 CLK 和 SDA 的 L 电平电压在特定的时间段内从大约300mV 下降到大约0mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当多个具有不同驱动强度的 I²C Ω 器件或 多个 器件同时将线路拉至低电平时、会发生此类步骤。

    请注意、TCA980x 的 B 侧不得连接至上拉、并且 TCA9548A 确实在这两侧之间建立直接连接。 必须交换 TCA9803的 A 侧和 B 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Clemens Ladisch、

    主器件不是输出 CLK 吗?
    是否也应该将从器件设置为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是从器件进行时钟延展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Clemens Ladisch、

    数据中也会出现同样的现象、因此我认为不是时钟拉伸。

    TCA9548A 的内部电路中是否存在执行这些步骤的任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 实际上没有很多内部电路;开关是简单的 N 沟道 MOSFET、其栅极连接到  VCC。  TCA9548A 从不会主动将任何 I²C 线路拉至低电平、这是在您直接对其进行寻址以配置它时预期的行为;该线路必须由 TCA9803或从器件拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Clemens Ladisch、
    在上述配置中、是否可以移除 TCA9548A 从器件之间的上拉电阻、而不是交换 TCA9548A 的 A 侧和 B 侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 的两侧必须都有某种上拉电阻。 TCA9803的 B 侧电流源用作上拉电阻、但 TCA9803不允许将任何其他上拉电阻连接到其 B 侧。 因此、您不得将  TCA9548A 连接 到 TCA9803 的 B 侧。