This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:选择正确的器件

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468299/tca9509-right-part-selection

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TMDS1204

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在寻找 HDMI 时钟(LV_DDC_SCL/SDA 至 DDC_SCL/SDA)的电平转换器、TMDS1204的源应用需要该转换器。

主机(A 侧):VIO = 1.8V、VOL、(max)为0.45V。

HDMI 连接器(B 侧):HDMI=5V、必须遵循 VIO 合规性且其规格为"低于0.4V"。 因此、电平转换器的 VOL、(max)必须小于0.4V。

我们有解决方案吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi

    VOL 由电平转换器两侧的 PU 电阻器决定。  

    I2C 总线上拉电阻计算应用手册

    1.8V 器件的 VIL 为 VIL = 0.3 x 1.8 = 0.54V。  

    5V 器件的最大 VOL 小于0.4V。 我认为这里不需要像 TCA9509那样的缓冲器。  

    我们可以在这里使用 LSF0102 TCA39306等便宜的电平转换器吗?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI DDC 规范要求在源端的1.5 kΩ 和2 kΩ 之间连接上拉电阻(在接收端的 SCL 上连接47 kΩ±10%上拉电阻)。 而且实际上无法控制总线总电容、因此 GPU 的输出引脚似乎无法驱动整个总线、而需要使用缓冲器。

    我可以看到、只要1.8V 总线上的上拉电阻足够大、能够将 VOL 限制 为最多0.11V、TCA9509就应该工作。因此、假设 GPU 的 VOL (max) 指定为3 mA 负载、LV_DDC_SCL/SDA 上的上拉电阻必须至少为2.7 kΩ。