This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1具有低 VSUP 的 INH 行为

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462308/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1-inh-behavior-with-low-vsup

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

INH 在 VSUP 下具有切换行为、该电压比 UV 高5~5.5V、并且会关闭和打开直流/直流(TPS552882-Q1)、其中 INH 连接到直流/直流的 EN。

您能告诉我如何避免此类行为吗? 还有其他哪种器件可以推荐? 提前感谢您。

找到我的客户 Mobis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    器件可能已损坏或设置不正确、因此 INH 会像这样频繁切换。 我有几个问题可以帮助评估此问题:

    • 提供给 TCAN1043A 的确切 VSUP 电压是多少? 是否有任何电压波动导致电压降至欠压阈值以下? 当 INH 切换时显示 VSUP 的波形会有所帮助。  
    • 当 INH 遇到该切换行为时、请直接从 TCAN1043A 探测 VSUP、EN、nSTB 和 INH。 此操作将显示器件是否正在切换模式、从而导致 INH 切换。 一种理论是器件卡在睡眠模式的进入和退出睡眠模式、这会导致 INH 引脚变为高阻抗。  
    • 请分享该系统的原理图。  
    • 器件顶部的图片也很有帮助。 我可以验证它是否是我们系统中的合法设备。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 客户发现、TJA1043和 TCAN1043A-Q1在低 Vsup 电压下存在 INH 行为差异。