This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:极长电缆驱动器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA132, OPA211, MAX3221, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468080/max3221-extreme-cable-length-driver

器件型号:MAX3221
主题中讨论的其他器件:OPA211、OPA132、

工具与软件:

大家好!
我有一个有趣的项目、我需要创建一个能够通过数千英尺电缆进行信号传输的线路驱动器。 电缆将介于75和110欧姆之间以及1.2和1.7 μ F 之间。

我们的目标是介于40和200 kbaud 之间。

作为参考、我们目前采用的是50kbaud、方法是将 CMOS 电平输出馈送到 OPA211、然后缓冲到推挽式 BJT、从而传输信号30VP2P。  简单而有效:
Current Design

我想知道切换到 OPA132或者 MAX3221 (我们准备发送 RS232)是否会产生更好的结果、或者我们是否应该采取措施从另一个 IC 改进电路设计。

最小和最大波特率为50k 和200k、因此我计算的最小转换率为4.7V/us、以达到全速18.8V/us。

此外、为了降低 ISI、我们仅在转换时产生脉冲、而不是整个时钟周期。 例如:

我想对脉冲应用预加重、但没有看到任何解决方案将其构建到 MAX3221之外的 IC 中。

如果任何人对极端电缆长度的信号传输有经验、不妨尝试一下新的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可能使用差分信令? RS -485可在4000英尺时实现100kbps 的传输速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您在 E2E 上发帖!

    如果您已经考虑切换到 RS–232、我会推荐 RS–485。 由于其差分信号实现方案、它可以提供更好的信号完整性、从而提供更长的距离、如 Clemens 提到的。  RS -232标准建议限制为50ft。

    如果您想了解 RS -485的详情、我向您推荐此设计指南:

    https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf

    对于实际器件、我推荐使用 SN65HVD05 或 THVD2410 (5V VCC 时)。 它们具有更高的驱动强度、最适合长距离。 如果根据标准正确设置、任何 RS 至485器件可支持高达4000英尺且<=100Kbps。 过去的100Kbps 交流损耗已生效。 超过4000英尺时、应使用中继器。

    无论您最终使用的是 RS -232还是 RS E2E、都可以随时在此处发布原理图、我们可以帮助查看这些原理图。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢的建议 Ethan 但我们坚持 RS232因为电缆是单端单导体电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、即使 RS -232专为短程外设而设计、也值得尝试。 您将超出 RS -232规格、因为2500pF 是"保证"限值。 但是、通过一些快速研究、我看到其他人使用正确的布线将距离提高到2000-4000英尺。 如果您可以控制布线、那么降低额定电容可以改善可能性。