This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:S 参数文件支持

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0070, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467767/lmh0070-s-parameter-file-support

器件型号:LMH0070
主题中讨论的其他器件: LMH0303

工具与软件:

尊敬的专家:

LMH0070SQE/NOPB 的 S 参数文件(.s4p)是否可用?

我们计划进行回波损耗仿真、并正在查找该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 LMH0070 IBIS 模型。 然而、LMH0303是一款具有 IBIS 模型的 SDI 电缆驱动器 TI.com、同时 LMH0070和 LMH0303具有相似的交流仿真特性、尽管 LMH0303只是一种电缆驱动器、而 LMH0070则是串行器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复!

    我们查找的不是 IBIS 文件(.ibs)、而是 S 参数文件(.s4p)。

    毕竟、LMH0070SQE/NOPB 的 S 参数文件不可用吗?
    或者 LMH0303的 S 参数文件是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、没有适用于 LMH0070或 LMH0303的 S 参数文件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复!