This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2:单端输出的最大测量速度是多少?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468474/ds90lvra2-what-are-the-maximum-measured-speeds-on-single-ended-output

器件型号:DS90LVRA2

工具与软件:

再次大家好、HSDC 团队:

我正在使用您的 DS90LVRA2EVM、并且有一个120 MHz 差分时钟。 在直接焊接到我的信号的 P/N 对后、 在1.8V 设置下仅获得慢得多的单端输出。
TI 还有其他测得的信息表明它可以转换120 MHz 信号吗? 可能我使用 EVM 时出错了、或者我的硬件连接可能不正确?

我具有以下设置:

  1. 能够提供最大2A 电流并设置为1.8V 的直流电源
    1. P2 (VCC)
    2. P3 (GND)
  2. 辅助直流电源、用于为需要差分至 LVCMOS 转换的主电路供电
  3. 500 MHz 示波器
  4. 屏蔽3GHz SMA 连接器
    1. 我将一个 SMA 连接器一分为二并将每个裸露的一半焊接到差分对的任意一半
    2. 我使用第二个 SMA 电缆连接到 SMA-BNC 适配器、该适配器随后连接到示波器
  5. 用于示波器的 SMA 至 BNC 连接器

放大后的示波器最大程度地提高示波器的完整分辨率。

此致、
Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我忘记仔细检查示波器上的阻抗设置是否可以预期为50欧姆。 这是非常尴尬的。 它显示120 MHz!!

    此致、
    Michael Ly