This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:Altium Designer 的设计文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467701/tusb8044aevm-design-files-for-altium-designer

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

工具与软件:

你(们)好

有人知道我可以在哪里下载 TUSB8044AEVM 电路板的设计文件吗?  

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:   

      我们有*ALG 和*DRL 文件,它对你足够好吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢你的评分

    是否可以访问参考设计配置和布局(或封装)?  我们正在尝试使用 TUSB8044A 快速制作评估板的原型。
    如果设计文件为.dns 或其他形式、也可以、我们可以在 Altium 中运行转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。

    好的

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我在通道中添加了您。