This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:TX's 输出电压波形下降的可能性

Guru**** 2919300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467662/ds110df111-possibility-of-the-degradation-on-the-tx-s-output-voltage-waveform

器件型号:DS110DF111

工具与软件:

 在典型环境(温度、电源电压等)中持续使用 DS110DF111 (或其他重定时器) 长达10年、

 TX 输出电压波形是否有下降可能?

例如、如果超过10年、 TX 的输出电压幅度可能会降低10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入探讨、我们会很快回复您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS110DF111的时基故障估算值为1.1。 FIT (时基故障)表示每10亿个工作小时发生故障的器件数。

    考虑到此估算、在运行10年后、您很不可能看到数据表规格之外的性能下降。

    此致!

    卢卡斯