This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:连续电流-限压器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468260/esd122-continous-current---voltage-limiter

器件型号:ESD122

工具与软件:

大家好、团队成员:  

ESD122是否可以在连续导通模式下用作输入电压限制器?

如果是、您是否看到消耗1mA 连续电流和~μ A 5mA 峰值的风险?

其中应用是使运算放大器的电压限制为+/- 3V。  

此致、  

卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    ESD 二极管不适用于恒定导通、 仅是短暂的高能瞬态脉冲。 如果施加高于击穿电压的直流电压、它将发生短路故障。  

    在这种情况下、如果 在 ESD122的输入端施加3V 的 电压、它将仅泄漏 nA 的电流、因为这低于工作和击穿电压。 它不会限制电压。  

    为此、您需要一个类似齐纳二极管的器件、它可以处理恒定导通。 遗憾的是、我们目前没有任何3V 齐纳二极管、但也许您可以使用电压稳压器 IC 来实现这一点。  

    此致、

    Sebastian