This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:ds90ub953/ds90ub954

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468829/ds90ub954-q1-ds90ub953-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

我已经设置好 ds90ub953串行器和 ds90ub954解串器。

对于我应该使用哪些工具来显示来自 IMX-219摄像头的视频、有人有什么建议吗?

视频需要显示在我的 Linux Debian 书架系统上。  我正在使用基于为 Variscite imx8mp DART 配置的 Debian 书签的 Linux 定制版本。

我目前可以打开显示视频的网页(从 YouTube 等)。

我一直在尝试使用 GStreamer、但几乎没有成功。

我可以提供调试信息、但在此之前、我想确保使用 GStreamer 是一个可行的选项、或者如果有其他程序(例如 VLC (仅限命令行))更合适的话。

感谢您提供任何及所有建议。

Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    感谢您问我这个问题。 您是否有任何方框图显示您的硬件设置是什么样的? 从 SER/DES 侧、UB953串行器将从 IMX219接收 CSI-2数据、该数据将通过 FPD-Link 传递、并从 UB954解串器输出为 CSI-2数据。 为了显示此数据、需要将一个 CSI-2接收器连接到 UB954、后者可以将此视频数据输出到显示屏。

    我们还可以从解串器端检查各种寄存器地址值、这些值可以指示 CSI-2视频流中的信息、例如线路长度和线数。  

    此致!

    Thomas