This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:没有 CEC 引脚来选择不同的 HDMI 端口

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468603/tmuxhs4612-no-cec-pin-to-select-the-different-hdmi-ports

器件型号:TMUXHS4612

工具与软件:

嗨、团队:  

我们在某个设计中使用该部件、其中使用了单个 HDMI 源和两个 HDMI 从站。

我们无法在此部分找到具有源和2个接收器的多路复用器的 CEC 引脚。  我们是否需要使用额外的外部多路复用器来连接 CEC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     CEC 信号为单线、合用线、因此您可以将所有连接器的 CEC 连接在一起。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。

    感谢您的响应。

    因为 CEC 用于控制显示关闭、睡眠等阈值。

    如果我们将 CEC 与两个灌电流短接并将其提供给供电方、那么我无法通过 CEC 控制单个灌电流、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 CEC 器件都具有物理和逻辑地址、但非 CEC 器件只有物理地址。 因此、出现在控制信号线上的每个 CEC 器件都有一个逻辑地址、并且系统中仅分配给一个器件。  

    谢谢

    David