This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:RJ45连接器上用于 LED 指示的 GPIO

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469171/dp83822h-gpios-for-led-indication-on-the-rj45-connector

器件型号:DP83822H

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们正在使用 Phy DP83822、并降低了 LED GPIO 的数量。

在 EVM 中、我们看到两个 LED (引脚17和引脚24)都可以定义为具有电流吸收器的输入。 但在 DS 中、LED_O 仅定义为 OUTPUT (与可以是 I/O 的 LED_1不同)

你可以帮助说明这个主题吗? 两个 LED 都能支持电流吸收吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此查询分配给我们的一位工程师。 他们将很快作出回应。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED 引脚可以作为电流源(连接到下拉时)或电流阱(连接到上拉时)运行。

    谢谢

    David