This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:信号检测逻辑

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468537/dp83869hm-signal-detect-logic

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我对信号检测信号有疑问。 数据表中有与 SD 信号有关的一些信息、请参阅下面的。 基本而言、我知道信号检测是 这种情况(高电平有效)、但在另一张图片上、是一张图片中的混合信号丢失/信号检测。 这意味着 PHY 可以通过寄存器设置逻辑? 在默认状态下、其行为为 SD、但在寄存器中可以将其设置为 LOS? 寄存器的名称是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号检测和信号丢失只是用两个不同的名称来描述相同的功能。 一旦收发器检测到适当的通信、便会相应地(通常)转发到 PHY。 如果您担心该引脚的极性检测、您可能需要使用寄存器0xC30[2]进行重新配置。 请注意、这是一个扩展寄存器。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想、为同一功能编写 SD 和 LOS 信号是两个不同的名称并非实际情况。 SD 信号 si 主要用于100Base-FX 收发器、但没有 LEV 规格。 一些供应商有3V3 CMOS 逻辑、附带 LVPECL。 对于1000BASE-X 收发器、其仅具有标准定义的 LOS。 无论如何、电压电平是反相的、您可以在前面的句子中看到、甚至电压电平无法实现。 该值必须计入计数。 但是、由于您在 DP83869HD 中写入 SD 信号、这意味着处于低电平有效状态。   

    我想查看扩展寄存器0xC30的说明、但我完全不明白可以在哪里找到说明。 您可以在哪里可以看到该寄存器的页面吗? 我们需要将 DP83869HM 上 SD 引脚的功能设置为 LOS (高电平有效)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此寄存器说明在数据表中不可用。 我们将在未来的修订中添加注释。  

    请查看切换0xC30[2]、以在高电平有效和低电平有效之间切换配置。 我们的理解是默认为高电平有效。

    此致、

    Gerome.