This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:当自动协商被启用时、关于自动协商 HCD (当前运行速度和双工模式)的状态

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468976/dp83867is-about-status-of-the-auto-negotiation-hcd-current-operating-speed-and-duplex-mode-when-auto-negotiation-is-enabled

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

"启用自动协商后、您能否提供用于读取自动协商 HCD (当前工作速度和双工模式)状态的寄存器和位名称?"
(如1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-X Broadcom BCM5461上的辅助状态摘要寄存器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过 PHY 状态寄存器看到 PHY 的速度和双工模式:

    此致!

    Shane