This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84:显示面板

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464777/sn65dsi84-sn65dsi84-display-panel

器件型号:SN65DSI84

工具与软件:

团队成员、您好!

我可以使用以下显示面板来验证  SN65DSI84的双 LVDS 输出吗

型号: G133HAN01.1

fortec-integrated.de/en/products/tft-components/tft-displays/detail/auo/g133han011/

或者、您有什么关于验证双 LVDS 输出的建议吗?

以下是 SOC 的显示接口规格

4通道 MIPI DSI
Δ Σ D-PHY v1.2:每个端口四个通道上为2.1Gbps/通道、每端口高达8.4Gbps 
 DisplayPort v1.4、每通道5.4Gbps、每端口21.6Gbps、支持 MST
最高可达5MP;示例配置:
2x 1920 × 1080 + 1x 1280 × 720

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的一个问题是电池板只有一个 LVDS 输入、但如果您计划使用 SN65DSI84EVM 来验证系统、则会有两个 LVDS 端口。 一个奇数、一个偶数。 如果要验证您自己的系统实现、请确保引脚排列与面板匹配。  

    LVDS 时钟速度以及 LVDS/ DSI 时序的关键规格。 此面板在器件规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    该面板具有两个输入(奇数输入和偶数输入)。 我将附上数据表供参考。 请再次确认。

    基本上、SN65DSI84可以配置为双端口 LVDS 或单端口。 对吧?

    如果是、 SN65DSI84的默认配置将会是什么?

    SN65DSI84预配置为双模式或单模式?

    我们是否需要 单独对 SN65DSI84进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5775.G133HAN01V1-final-spec-ver-1.0_5F00_20190513.pdf.pdf

    附加数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经看过之前提供的产品页面中的数据表。 在机械制图中、只有一个 LVDS 端口、其中奇数和偶数信号将组合成一条总线。

    DSI84没有默认配置、因为 I2C 在断电时被清除、而 I2C 是配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh

    我们是否可以打电话对此进行讨论?

    我不清楚一个 LVDS 端口是否支持奇数和偶数像素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 LVDS 连接器的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用另一个面板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、

    是的、我们使用的是我们自己的系统实现(原理图附在后供您参考)。

    e2e.ti.com/.../SN65DSI84-WITH-LVDS-DISPLAY-PANEL.pdf
    请确认、是否在此实现中、我是否可以使用连接的显示面板来验证来自 SN65DSI84的双 LVDS 端口?
    下面是指向面板数据表的链接。
    www.fortec-integrated.de/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此引脚排列适用于 LVDS 面板。