This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:美国和 DS 最大数据速率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469156/tusb8041-q1-us-and-ds-max-datarates

器件型号:TUSB8041-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我对 TUSB8041-Q1数据表几乎没有感到困惑。

让我们考虑具有一个 USB3.0上行端口和三个下行端口的应用。

在 UpTeam 端口上可以达到的最大数据速率(以 Gbps 为单位)是多少?

根据此最大美国数据速率->  三个同时工作的下行端口上可实现的最大数据速率(以 Gbps 为单位)是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

      上行和下行端口 USB3 Gen1的最大速度均为5Gbps、但冷吞吐量会有所不同。 以下是我们之前采用的吞吐量数据:

    下面的数据是 MB。

    好的

    Brian