This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRデータシートの変更内容確認 μ A

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468883/dp83867ir-dp83867ir

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

データシート(SNLS484)のG改訂版からH改訂版への以下の変更について

---

ビット[1:0]のデフォルト値を編集

(アドレス0x0032のビット1とビット0のデフォルト値を0から1に変更 μ A)

---

次のうち、1と2のどちらが正しいですか μ A?

1.リビジョン G までは、bit1 と bit0 のデフォルト値は 1 でしたが、データシートでは誤ってデフォルト値が 0 に設定されていました。そのため、データシートのデフォルト値が変更されました。

2.リビジョンGまでは、bit1とbit0のデフォルト値は0で、データシートの設定と説明は一致しています。実際にはリビジョンHからデフォルト値が0から1に変更されているため、データシートの説明も0から1に変更されました。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我们 有关该主题的常见问题解答。

    此致、

    Gerome.