This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321AI ID 引脚用于启用电源?

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468785/tusb321ai-tusb321ai-id-pin-to-enable-power-supply

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

工具与软件:

是否可以使用 TUSB321AI ID 引脚启用 VBUS 电源开关(如  https://www.ti.com/lit/wp/slly016/slly016.pdf 中的 UTSB320图5示例 )?

 

我希望在1.5A 的中等电流下实现自主 USB-C 解决方案。 TUSB321AI 数据表显示了在主机进程中通过 GPIO 启用的电源开关、但倾向于直接从 TUSB321AI 自动控制电源开关。

如果我使用 ID 引脚启用 Vbus 开关、这种方法是否存在任何缺陷/限制?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gilles、您好!

    可以、您可以使用 TUSB321AI 的 ID 引脚实现 TUSB320的 ID 引脚的相同功能。 这两个引脚都用于在 DFP 或 DRP-DFP 配置中与主机通信。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan