This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:如何设置 EQ/DE/OS 以改善 USB 3.0合规性测试。

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463332/tusb522p-how-to-set-eq-de-os-to-improve-usb-3-0-compliance-test

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

你(们)好  

我们在主机和连接器之间使用 TUSB522P。 在 USB 3.0合规性测试期间、多个测试失败。

有关详细信息、请参阅随附的文档。 总抖动故障。

 e2e.ti.com/.../USB3_5F00_CC1.pdf

目前、我们的 EQ/DE/OS 设置如原理图所示。 对于如何修改这些设置以改善测试结果、您有什么建议吗?

质量 该设计的链接 逻辑状态 典型值 转换 DUT 配置
1.
DUT 配置
2.
EQ1/EQ2 均衡量 低电平 3. dB
悬空 6. dB
高电平 9. dB V. V.
OS1/OS2 转换位的发送输出摆幅幅度 低电平 0.9. VPP
高电平 1.1. VPP V. V.
DE1/DE2 发送去加重量 低电平 0 dB
悬空 -3.5. dB
高电平 -6.2. dB V. V.

谢谢你

Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:

    如果抖动源与 ISI 有关、TUSB522P 能够改善系统抖动。  它无法纠正其他抖动源。

    ISI 抖动是确定性抖动、合规性结果显示通过确定性抖动。

    系统中似乎存在其他抖动源导致了该问题、但 DE 设置应对 Tx 合规性结果影响最大。  更改这些值、重新运行测试、然后查看是否有改进。  否则、您可能需要确认进入 TUSB522P 的输入抖动是否通过合规性测试。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:

    是否有关于此问题的更新?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!
    根据您的建议、我对 DE 进行了调整、结果符合测试要求。 感谢您的帮助!"

    此致、
    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!  然后、我会将其标记为已解决。

    谢谢!

    Nicholaus