This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:有关解锁时间的其他问题

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468581/ds250df230-additional-question-about-unlock-time

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

您好!

第二天我问了一个问题。

下面我再问您一个额外的问题。

DS250DF230:PLL 锁定时间-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

问)  

让我确认一下我的理解是否正确。

假设锁定所需的时间是正确的

 在正常锁定模式下小于100ms

 在快速锁定模式下小于10ms

在正常锁定模式和快速锁定模式下、释放锁定所需的时间小于1毫秒?

感谢您的大力支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    是的、这是正确的。

    谢谢!

    Drew