This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:原理图审阅

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467120/dp83tg720r-q1-schematic-review

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

 

项目信息:

  • 第1层:FORVIA
  • 项目:基于 AM62A 的乘员监测平台
  • SOP:2028
  • 大约 体积:预计寿命为200ku

 

您能否查看随附的原理图?

 

 e2e.ti.com/.../OMS_5F00_ECU_5F00_A_5F00_HW00_5F00_BOMA_5F00_20250123_5F00_review_5F00_ti.pdf

 

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安托万、您好!

    您能否让客户完成 DP83TG720原理图检查清单? 这将大大有助于审查进程。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看附件

    e2e.ti.com/.../DP83TG720_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_1_2900_.xlsx

    此致 Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安托万、您好!

    感谢您填写检查清单。 请参阅以下注释、了解原理图与我们建议的不同之处。

    1.我们建议客户保留将连接器接地与电路板接地隔离的选项以解决 EMC 问题、但这是可选操作。 这取决于客户使用的是屏蔽电缆还是非屏蔽电缆。 如果使用屏蔽、则我们推荐使用隔离电路。   

    2. XO/XI 引脚上没有串联电阻。 XI 引脚上的100 Ω 电阻器是必需的。 我们还建议为 XO 引脚上的串联电阻器至少预留一个占位、以防它们需要调优晶振。  

    3.如果 RESET_N 引脚直接输入 RESET 信号、则无需外部上拉电阻。 请注意、该值通常应该较低。

    注意:对于 TRD_M 和 TRD_P 引脚上的电容器、没有具体的封装建议。

    此致!

    Allison