This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:收发器环路延迟(Tx 到 RX 延迟)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468634/tcan1043-q1-transceiver-loop-delay-tx-to-rx-delay

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

团队成员、您好!

请您告诉我、TCAN1043和 TCAN1145DRQ1的显性到隐性以及隐性到显性条件下的最大收发器环路延迟(Tx 到 Rx 延迟)是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在每个数据表的"开关特性"表中、环路延迟指定为 tLOOP 或 tPROP (LOOP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

      在数据表的时序要求部分中搜索 tLOOP 或 tPROP 将为您提供所需的答案。 请注意 TCAN1043-Q1和 TCAN1043 A -Q1是独特的设备,有不同的环路延迟,所以请仔细检查您的确切设备。  

    此致!

    Ethan