This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:AM64开箱即用支持 DP83TC814R-Q1?

Guru**** 2540030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463420/dp83tc814r-q1-dp83tc814r-q1-supported-by-am64-out-of-the-box

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我计划在 AM64x 器件的 CPSW 端口上使用 DP83TC814。

但是、目前我们正面临 MDIO 无法与 DP83TC814通信的问题。

但是、TI.com 上的 DP83TC814以及 DP83TC814目前链接到: ti-ethernet-software/linux_drivers/dp83tc812.c (位于 main TexasInstruments/ti-ethernet-software··gitHub )、然后它会显示 DP83TC812驱动程序而不是814。  

哪里可以找到适用于 DP83TC814的驱动器、或者开箱即可支持此 PHY (我想不会这么做、因为它未在受支持 PHY 的 AM64列表中列出)

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    dp83tc812.c 驱动程序支持 DP83TC814。 对于 MDC/MDIO 通信问题、我建议遵循 SNLA431。  

    您能否探测 CLKOUT 引脚以确保器件已通电? 预期信号为25MHz 时钟。 和复位线路、以确保器件未处于复位状态?

    然后、请探测 MDC/MDIO 线路、并在尝试执行读取或写入时检查是否切换。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 请告诉我如何进一步提供支持。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我只是想回到这个话题。

    PHY 好像使用 PRU-MDIO 工作。  
    但是、使用 CPSW-MDIO 似乎存在问题。

    有没有任何参考设计可以使用 CPSW 在 AM64上测试此 PHY?

    我知道我们有 INDSYS-1379、它实际上使用的是 PRU。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们提供了 TMDS64EVM DP83TC812-CPSW、此连接使用 IND-SPE-EVM。

    现在您已经验证了 PHY 的操作、我建议为 AM64团队创建一个新的票证。 他们将能够使用 CPSW 更好地帮助完成正确的 MDIO 配置。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    谢谢!

    David