This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-DP83848:EP

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV20812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468702/dp83848-ep-dp83848

器件型号:DP83848-DP83848 EP
Thread 中讨论的其他器件:TS3DV20812

工具与软件:

您好!

您是否可以提供任何器件(例如模拟多路复用器或开关)、这些器件可以多路复用/切换1至2个 PHY 模拟接口 TD+/-和 PHY+/-差分线路(Rx 和变压器之间的差分线路)。

速度为10/100M。  

想法是将一个 PHY 模拟输出切换到两个不同的 RJ45

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供具有2个 MDI 端口和单个 MII 的此类器件。最接近的是 DP83849、这是一种双端口器件、但它也必须具有2个 MII、无法进行多路复用。 在 MDI 线路上放置多路复用器时、还会存在信号完整性问题。

    此致、
    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上看起来像 TS3DV20812可以 复用 gig 线。  

    然而、 TS3DV20812 用于4对、我需要10/100M、这是两对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EDI:

    如果您愿意、我可以将您转至该部件的 E2E 论坛。 此论坛专门针对 PHY。

    此致、

    Gerome.