This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:继续进行问答、与 Vivaan Jaiswal-san 联系

Guru**** 2509735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460149/dp83867e-continued-q-a-with-vivaan-jaiswal-san

器件型号:DP83867E

工具与软件:

尊敬的、 以太网 PHY 支持 团队  Vivaan-San。

我在年底有一个关于 DP83867的问题。
这是由日本经销商 Yuyama 提供的。
我感谢您的答复。

我们还有其他来自客户的问题。

附加的 Excel 文件中的黄色项是其他问题。

e2e.ti.com/.../QA_5F00_DP83867_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20241227.xlsx

此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:  

    我已回答随附的 Excel 工作表中的问题。  

    e2e.ti.com/.../3884.QA_5F00_DP83867_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20241227.xlsx

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivaan-San。

    感谢您的快速回复。
    此回复将帮助客户进行持续评估。

    感谢您的大力支持!

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:  

    很高兴能够帮助客户!  

    如有其他问题、请随时再次与我们联系。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivaan-San。

    感谢您的支持。

    针对昨天对第七个问题的回答、我们的客户还有两个问题。
    它们是第7号和第7.1号、随附的 Excel 工作表中的日期列为黄色。

    e2e.ti.com/.../QA_5F00_DP83867_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20250115.xlsx

    非常感谢您的建议。


    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:  

    这里是我对相同的评论。  

    e2e.ti.com/.../8875.QA_5F00_DP83867_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20250115.xlsx

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivaan-San。

    感谢您回答我们的其他问题。

    我们将请客户继续进行评估。


    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助 Hiroaki-San! 您始终可以使用其他问题来回复此主题。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivaan-San。

    感谢您的支持。
    我们的客户仍然有其他问题。

    e2e.ti.com/.../QA_5F00_DP83867_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20250122.xlsx
    一位客户询问:"​​​​对于除搭接引脚之外的引脚类型、PU/ PD 的内部上拉/下拉电阻器的标称值和变化是多少?"

    我们在 Disty 搜索了答案、但数据表中未提及该问题、未使用的引脚为5.2。由于需要连接外部上拉/下拉电阻、我们也想知道其内部含义。

    此外、该线程是否有帮助?

    DP83867IR:内部上拉和下拉电阻器的最小最大值是多少-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛


    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:  

    如您链接的主题中所述、PD 此器件的 PU/CPU 值为9k Ω+/- 30%

    e2e.ti.com/.../8877.QA_5F00_DP83867_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20250122.xlsx

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivaan-San。

    感谢您持续的技术支持。
    我已经为客户提供了您对于​​​​​​引脚类型 PD 的内部上拉/下拉电阻值的基准值的建议。
    我们询问客户为什么他们想知道内部电阻值。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助 Hiroaki-San、如果有任何其他问题、请告诉我

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivaan-San。

    感谢您的大力支持。

    我们创建了一个表格来回答客户的问题并提供进一步的确认。

    内容是、这可以解释为"内部上拉/下拉仅在 strap 配置期间有效、在正常运行期间无效。"

    由于 strap 配置引脚的内部下拉电阻即使在正常运行期间也有效、而注释"使用 SGMII 时、RX_D1、RX_D3引脚上需要虚拟 strap 配置"确定、即使在正常运行期间、RX_D0和 RX_D2的内部下拉电阻也有效。

    客户想知道是否有内部上拉/下拉在正常运行期间有效且对某些引脚无效的引脚。

    我们 Disty 认为、通过在附加工作表上创建表格、可以澄清客户希望了解的信息。

    请查看所附 Excel 文件中 Q&A 选项卡中的黄色 Q12、以及选项卡末尾的 Q12表格。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:  

    这种理解是正确的、输入引脚进入高阻态以允许正确读取输入信号。  

    e2e.ti.com/.../7206.QA_5F00_DP83867_5F00_Densan_FC30_TI_5F00_20250128_5F00_1.xlsx

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vivaan-San。

    感谢您的技术支持。
    我将向客户提供有关每个 PU/PWM 值内阻值的基准值和函数 PD 的反馈。

    如果我们有任何问题、我们非常感谢您的建议。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-san:

    当然、如果客户还有其他问题、请告诉我。

    此致!

    Vivaan